This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:SimpleLink 中的 FEC 前向纠错?

Guru**** 2602935 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1024346/launchxl-cc1310-fec-forward-error-correction-in-simplelink

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1101CC1310

SimpleLink 库是否提供任何内置的正向纠错实用程序?

在 LaunchPad 上使用 RTOS 环境、并使用 TI 编译器。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    远距离模式具有内置的 FEC。

    对于其他数据传输速率(FEC 之前高达500kbps)、您可以使用 dev.ti.com/.../cc1101-migration.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 HS 模式下、4Mbps 示例是否使用 FEC?

    dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 FEC 会将有效数据速率降低2倍、因此不会用于 HS 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、

    FEC_RATE =非 FEC_RATE / 2.

    那么、FEC 参数是固定的?  

    是 Reed-Solomon 吗?  

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关  CC1101兼容 FEC 实现、请参阅 www.ti.com/.../swra313。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 CC1310不兼容?

    本文提到软件与硬件 FEC。 CC1310是否具有硬件 FEC?

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 您之前曾写过这篇文章  

    "您还可以使用与 CC1101兼容的 FEC"
    e2e.ti.com/.../3185869