This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200中的跳频实现

Guru**** 2514515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1024459/cc1200-frequency-hopping-implementation-in-cc1200

器件型号:CC1200

大家好、

如何在射频智能工作室工具中配置跳频展频(FHSS)寄存器。

我需要符合 FCC 第15部分247标准、以实现最小500kHz 6dB 占用带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/swra482/swra482.pdf 、了解如何实现跳频。  

    请注意、如果您使用跳频、则不需要符合500kHz 带宽。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我、在什么情况下我需要符合500kHz 最小 OBW。

    在我的现有配置中,我已将916 MHz 载波、54.9 KHz 频率偏差、2-FSK 调制、位和符号速率设置为19.2 kbps/ksps。

    我能够在另一侧与传感器通信。

    但这里唯一的担心是根据 FCC 第15 247部分,我需要最少500 KHH 的 OBW。

    但在我的配置中、我只获得140KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FCC 第15.247部分规定、您可以使用跳频、也可以符合500kHz/6dB 的要求。 请详细阅读该标准。