请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 大家好、
我使用 CC1200调制解调器生成2 FSK 调制信号(916 MHz)、比特率和符号速率为19.2 kbps/kSPS。 我将频率偏差保持在54KHz。 它在射频通信范围内工作正常。 但我需要验证此调制解调器是否符合 FCC 认证。 即最小占用带宽应大于500kHz。 我可以通过增大频率偏差参数来增大该值。 有人能帮我提供宝贵的建议吗?