This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:大家好、我使用 CC1200调制解调器生成2 FSK 调制信号(916 MHz)、比特率和符号速率为19.2 kbps/kSPS。 我将频率偏差保持在54KHz。 它在射频通信范围内工作正常。 但我需要 t

Guru**** 2524550 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用完整的问题更新此帖子(请勿将问题的描述放在标题中)。

    Siri