This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:Uniflash 未检测到 Launchpad

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1023833/launchxl-cc1310-lanchpad-not-detected-by-uniflash

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

嗨、Uniflash 似乎不再检测到我的 Launchpad。。。 但是、固件 似乎仍 在运行(固件设置的 LED 亮起)。 我尝试了耦合操作、重新启动 Uniflash、重新下载 Uniflash、重新启动计算机、检查 USB 端口是否未因使用其他 USB 设备而损坏、并在另一个 USB 端口上翻转电路板。 我还检查了计算机是否完全检测到电路板、我运行了 lsusb 器件未出现在输出中、我还检查了器件文件/dev/ttyAM0是否在这里、但它不是。 几个问题:我在 Linux 系统上,我不使用 Code Composer Studio IDE,我只使用 uniflash 来刷写固件并重置闪存。