This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:从 SDK 5.40移植到6.20

Guru**** 2815085 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1158905/cc1312r-porting-from-sdk-5-40-to-6-20

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

升级 SDK 的方法是否仍然是在新 SDK 的示例工程之一中手动重新创建设置(工程、SysConfig 等)? 现在是否有任何工具可供使用?

由于 SDK 每年都会发布、因此 TI 最好对升级工具进行一点投资。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用的方法是从6_20 SDK 中的空示例开始、或者从与5_40示例的起点相同的示例(从6-20开始)开始。

    然后、您应该将应用程序从5_40移植/移动到6_20。

    我们已尝试在此处为特定主题(例如从 UART 迁移到 UART2驱动程序、SysConfig 迁移、GPIO++移植指南等)提供指南:

    迁移指南—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK 专有射频用户指南5.20.00文档

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的确认、Siri。 我想我的问题在某种程度上是对产品团队的评论。 使用这种方法转换数十个项目非常繁琐。