This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC85xxDK-Headset-RD:无线耳机故障排除

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC2590, CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1033457/cc85xxdk-headset-rd-wireless-headset-troubleshooting

器件型号:CC85xxDK-Headset-RD
主题中讨论的其他器件:CC8531CC2590CC2591

我采用了参考设计、并制作了一些 PCB。  我做了3个工作、他们进行了 PurePath 编程。  将一个设置为从器件、一个设置为主器件。

按下电源按钮、红色 LED 闪烁约1秒  再次按下按钮,它闪烁2次,然后大约1秒钟,2次....  等等

在 M 和 S 上执行此操作时、它们都执行双闪烁大约10秒、然后返回到每秒1次

无音频发送/接收。

我尝试交换了3个单元、S 与 M 等

我该如何检查以了解未发生的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    在 PPW Commander 工具中、有一系列生产测试和 RX/TX 测试。 我建议从这些测试开始、看看您是否可以建立链接。 此外、您还可以使用 PPW Commander 中的"命令和监控"工具 来执行 EHIF 命令、从而查看网络信息、器件信息等

    您可以在 PPW Commander 的"Help"菜单中找到这些工具的帮助。

    此致、

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我下载并运行 PPW Commander。   [我只有配置器、甚至不知道这个指挥官]  我需要2块板。  我有1个连接 CC 调试器、1个插入 USB。  这不奏效...  当我单击编程测试仪时、我收到错误"tester not connected (测试仪未连接)"。   

    我缺少一些东西、但不确定是什么。  我是否需要第二个 CC 调试器?

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是的、其中一些测试需要2个 CC 调试器。 其他(如简单射频测试)仅需要1。 但是、您仍然可以使用 PPW Commander "Command and Monitoring"工具连接到其中的一个器件。 要查看所有可用的测试、请单击"Configure..."

    当您尝试配对设备时、使用"Command and Monitoring"查看设备的状态可能会很有用。 您可以在帮助文档的"EHIF 命令参考"部分查看所有可用的命令。

    您的硬件和参考设计之间是否存在任何差异? 是否已确保 所有 设备运行正确配置的代码并具有最新固件?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 EHIF ,我发现了这个----  在可以对 EHIF 执行任何操作之前,必须选择一个 CC 调试器。 这由 ID 命令完成。 此命令采用一个参数;调试器的 USB ID 或别名(请参阅设备管理器)。   

    我已将1个板编程为主板、将1个编程为从板、但在 Windows 器件管理器中找不到 CC 调试器来获取告知 ID 命令的名称。  这似乎必须在我对 EHIF 做任何其他事情之前发生。

    设计- 我打印了参考设计原理图。  在我输入 CADSTAR 时,我逐部分地、线缆地逐次打印。   我使布局的射频部分尽可能接近原始布局、因为我知道我对射频 PCB 设计的了解不够、无法使其一团糟。  其他部分的布线/定位方式不同。

    [原始提供的 CADSTAR 设计文件的设置方式不同、因此无法使用、而且我无法修复孔径方面的某种错误、TI 没有人可以修复。   我无法从他们那里运行正确的光绘文件、董事会无法使用我能得到的东西。   因此、我必须从头开始、然后重新输入并复制整个内容。]

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    在 PPW Commander 程序中、当 CC 调试器插入 PC 时、您应该在 Device Manager 视图中看到如下所示的内容

    十六进制值用于选择调试器以使用 EHIF 命令。

    如果您对硬件设计有具体问题、请将其发布在新主题中、我可以指派我们的硬件专家来提供帮助。 否则、您可以在 以下地址申请设计审查:https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、好的、我让它获取 ID。  至于 EHIF 命令、 我尝试了一些、不知道我是否正确执行了这些命令、没有明显的结果或错误消息。

    设计评论可能是一个好主意、以确保我的一切都是正确的。


    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在设计审查中-他们需要堆叠信息...  这是指什么?  我有原理图、BOM、光绘文件。  从未听说过堆叠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCB 堆叠是指 铜层和绝缘体层的排列。 例如、它们之间可能有2个铜层(顶层和底层)和1个绝缘层。 大多数 PCB CAD 工具都将导出此信息。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!
    我终于得到了第二个 CCdebugger。   我可以在设备管理器中看到这两个选项。  是否有任何教程/指南 可指导您了解如何使用此系统执行任何操作?   我真的不知道从哪里开始。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您可以在 PPW Commander 帮助中查看 EHIF 命令帮助。  

    命令和监控面板帮助菜单将向您展示如何在 PPW Commander 中使用 EHIF 命令

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我找到了这些。  所有内容都是我已经完全知道它的含义、工作原理、输入内容以及结果的预期内容。  我不知道如何使任何事情发生得太多、或者我得到的极少数回答中的任何一个是什么意思。  大多数命令尝试都会导致条目行被清除、并且没有其他任何指示。

    我认为他们可能做了一些事情、只有 ID (0220)、它将0x0090>放置在入口线区域的左侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我转到了设备管理器项、获得了其中一个 CC 调试器的 ID (0x0220)。  然后转至命令和监控项目。

    执行 id (0220)后、将0x0090置于输入框的左侧。

    当我尝试此命令时- di_get_chip_info (0x00b0)    

    在键入时、它会显示上面可能的命令-如果我错过了一个字符、它们将消失。
    一旦我键入最后一个),文本行就会消失。  按 ENTER 键或 RUN 按钮不执行任何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    很抱歉您遇到问题。 键入 ID 时、是否可以尝试使用十六进制值?  

    id(0x0229)

    您应该会在左列看到命令历史记录、在右侧看到重新调整的值。 我猜使用十进制格式会导致 PPW Commander 向无效的 USB 目标发送命令。

    既然您有2个 CC 调试器、您还可以尝试 RX/TX 或生产测试来尝试在器件之间建立通信。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我以为我键入了 x。。。。  但显然不是..  我执行了 ID (0x0220) 、现在我得到了左侧的0x0220。
    当我键入  di_get_chip_info (0x00b0)行时、它会保持不变、但当我单击 Enter 时、它仍然会清除、在左侧或右侧大区域中没有显示任何内容。

    到目前为止、我只尝试获得某种响应。  明天我将不得不看 RX/TX。。

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我单击“运行全部”按钮时,它会添加一个新的“测试序列持续时间:...” " 行。
    但这意味着什么?  我没有看到任何表明测试通过或失败的迹象?   

    当我单击编程测试仪按钮时出现错误[我看到此测试不需要测试仪]]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我不确定为什么命令在"Command and Monitoring"窗口中不起作用。 我之前没有看到过您描述的行为。 您运行的是哪个版本的 Windows?

    对于您正在运行的产品测试(prod_test_pairing)、您将在首次选择.pfwptc 文件(使用"configure"。 按钮)、它需要 DUT 的特定别名。

    大多数测试都要求对测试中使用的器件使用别名、PPW 命令器应告诉您要使用什么别名。 您可以在设备管理器视图中设置别名。

    设置别名并连接设备后、您可以单击"Run All"执行"Test Name"下列出的步骤

    我认为测试如此快速结束/不执行任何操作的原因是因为它正在尝试在具有匹配别名的设备上运行列出的测试、并且找不到任何测试。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我一直在尝试使用它打开的东西、这恰好是配对测试。  我想它的默认设置是简单的测试设置。

    无论如何-

    好的、当我转到器件管理器查找如何设置别名时、我发现芯片重置获取芯片信息获取器件信息实际上是可以单击的按钮。  点击"Reset"将不会得到任何响应、但其他2个按钮[x2]会显示错误框。

    CC 调试器的绿色 LED 亮起、"Identify (识别)"按钮使其中一个 LED 闪烁、每个 LED 闪烁一个、因此这似乎可以正常工作。


    当我按住其中一个按钮时、我已有的板开始闪烁 LED -除非我连接 CCDEBUGGER。  连接后、它们不响应按钮、我还尝试启动一个按钮、然后连接调试器、从而停止该按钮。  我将调试器连接到 CC8531RHAT IC 的接头。

    我仔细检查了接头上的引脚与调试器、名称匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、windows 10 pro 、build 19043

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    这是一种非常奇怪的行为。 我开始怀疑可能存在硬件问题。 您的硬件审核状态是什么?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!
    它们从它开始。   

    谢谢、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从设计评论中获得了一些信息...  他们发现 C211和 C221有误-它们是33pF、这是我在原演示板原理图中标记的、但审阅者说它们应该是12pF。  我必须订购一些。  我移除了33pF、电路板的运行方式与以前一样。  如果时钟运行不正确、显然会导致问题...

    他们还有关于射频器件周围通孔的注释。  看起来我必须制作新的 PCB 版本。

    但是、这不应该阻止调试器至少尝试执行某个操作?


    在查看此过程中-我注意到 VDD 点的运行电压为2.13V。   我使用设置为3.3V 的电源作为电池。

    这听起来是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    VDD 读数听起来不正常。 您能描述一下您是如何(通过电源)为 PCB 供电的、以及您是如何测量电压(哪个引脚、DVDD 与 AVDD 与 IOVDD)的

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../J_2D00_752-Rev-00-schematic.pdf
    这是我要使用的原理图。  它是从我下载的参考耳机设计中逐行重新输入的。   

    我将3.3V 直流电源连接到电池连接器[J25]

    我可以在 J25处测量3.3V 电压、我计算的应该是系统的3.3V 电源、我已经在 C34的测试点进行了检查。  这是适用于一切的主要3.3V 电源。  DVDD 和 IOVDD 直接连接。  AVDD 通过铁氧体磁珠馈电。  它们的读数都是相同的2.13V。

    导致它处于低电平的原因似乎不会消耗大量电流。  [电源还具有可调节的电流限制]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    听起来不正确。 在我的 EVM 上、我在器件的 VDD 引脚处测量的电压正好为3.30V。 您是否在两个器件上测量此值? 器件是否可能损坏?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、2.13V 位于整个+3.3平面上、它所连接的 IC 的每个引脚。   我有5块 PC 板、它们都具有大约相同的2.1V 电压。 电源控制 IC 应该能够提供什么电流?  我可能必须移除 IC [和其他事项、具体取决于发生的情况!] 并了解为何不会出现电源。  我可以切断从电源到3.3V 平面的馈线迹、以单独检查电源。

    请注意、当我按住原理图上的 SW2按钮时、由于 LED2开始闪烁、某些部件正在工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    仅对于 CC8531、以下是数据表中的电流消耗特性:

    和 CC2590

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将稳压器输出与无线电系统隔离。  输出测量值为2.15V。  我重新检查了原始 CC85XX 耳机参考设计1_3原理图和反馈电阻器值的原理图、它们匹配。  330K 和100K。  使用数据表中的 Vout 公式、输出应该为2.15V 、我不确定要做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您提供更多信息。 让我联系一些硬件专家、看看他们是否有任何反馈。

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉耽误你的时间。 我已为此主题指派了一名专家。 要确认、这是基于上述参考设计的定制 PCB 吗? 您是否已申请 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews? 我认为下一步应该是让我们审查设计并验证硬件设计是否正确。 请申请设计审核、并确保在申请电子邮件中提供此 E2E 主题、以便在审核执行时提供进一步的上下文。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、
    谢谢你。   我确实发送了评论、并获得了一些信息、上面提到了一些帖子。  是的、我使用耳机演示设计来重新创建电路板、因为他们无法在我能找到的任何地方购买。   

    评论提到了一些特定于无线电的布局内容、但似乎 我遇到了一些问题、甚至还没有那么远。  我希望对其进行整理、然后我们需要制作一个新的电路板来处理射频方面的问题。  当我达到这一点时、我会对这方面有疑问。  我知道所涉及频率的射频信号受以下情况影响: 因此、尝试尽可能少地更改电路/布局的射频部分。

    是否有某种方法可以将审核链接到此主题?

    P.S. 我以为我在上周发布了这个回复!   但它今天在这里、而不是发送。  哎呀。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将了解我是否可以跟踪您的设计审查、以便我了解设计的问题/状态。 明天我将用任何后续问题和/或评论回复。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因此、我能够跟踪您的设计审查中的反馈。 您的设计似乎缺少电源线上的 Tline 电感器(如参考设计中所示)。 您似乎还收到了一些有关去耦电容器布局的反馈。

    CC2591的性能在很大程度上取决于 PCB 设计- PCB 厚度、组件值、组件放置、T 线电感器是关键问题。 为了获得最佳性能、您需要准确复制参考设计。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexa、   
    是的、我知道我可能会遇到 CC2591 / 2590布局问题。  现在、我无法让调试器识别 CC8531RHAT IC。   调试器上的 LED 变为绿色、但我完全没有通信。  此外、如上述交换中所述、电路板电源似乎输出了错误的电压。  即使整个 CC2590 / CC8531和编解码器与其输出断开连接也是如此。  T 线电感器及其所涉及的部件甚至不在本测试的电路中。

    我想、如果 RF 组件不能正常工作、我可能需要调整布局并制作另一个电路板、但我必须至少知道电源是否正常。  此外、 即使电路中没有 CC2590、调试器也不应该能够与 CC8531通信?   


    T 线电感器的东西-我看不到或不明白这是什么。   参考演示设计文件-  演示板上没有部件。  无引用标识符。  原理图中没有符号。   通过 U2引脚16、可以看到过孔和电容 C161只有一条非常短的走线。   我确实看到、在这个特定的引脚上、我没有获得与演示板一样近的电容、但其他引脚看起来与布线的长度相当相似。  


    谢谢、

    Dave