This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:波特率

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1040185/cc1310-baud-rate

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

您好!

在下面的链接中、客户看到了权变措施方法、并想知道此方法是否存在任何用于唤醒 UART 的波特率限制?


https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/685756/rtos-cc1310-rtos-cc1310-wake-up-from-standby-via-uart-issue

提前感谢您。

此致、
梅纳德

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕我们没有这方面的数字。 您最好执行该操作来实现代码、然后测量从睡眠状态唤醒并使 UART 就绪所需的时间。

    使用功率分析仪(如果您有)或将您的硬件连接到我们支持 EnergyTrace (CC13x2/CC26x2)的 LP 之一、将允许您监控电流配置文件并测量从待机状态开始使用的时间。

    BR

    Siri