Thread 中讨论的其他器件:CC1200、 SysConfig
我正在尝试将 CC1200应用移植到 CC131。 此应用需要尽可能实时访问 RX 数据。 我本来希望使用 部分读取 RX 条目来实现这一目的、但我想知道此功能是否存在限制。 例如、在 CC1200上、我只需将 RX FIFO 阈值设置为2个字节、这样每2个 RXD 字节我就可以处理数据、而不是实时的、而是仅处理2字节的滞后时间。 在启用了部分数据且 CONFIG.irqIntv = 1的 CC131上、我希望能够逐字节访问数据。 但是、我注意到 RF_EventNDataWritten IRQ 的发生速度不是很快、我们使用的符号速率略高于100k、因此每个字节的时间大约应为80us 左右、加上处理延迟高达100us、以确保安全、 我本来希望 每100us 左右使用一次 RF_EventNDataWritten IRQ、但正如附加的捕捉所示、IRQ 之间的时间为~450us、中断之间大约为4或5字节时间。
我将以下链接用于部分读取实现、IRQ 间隔更改为1。

感谢您对此问题的任何意见。