This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC115L:CC115L SOC

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC115L, MSP430FR2310, CC1101, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1039587/cc115l-cc115l-soc

器件型号:CC115L
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2310CC1101CC1310

我们的客户有标签要求、即他们定期通过433MHz 频率发送 ID。 需要433MHz 射频+ MCU。 这应该非常简单。 客户希望找到 SOC 方案。 哪种 MCU + 433MHz 方案更适合 TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解这个问题。 客户是要使用 SoC (片上系统)还是要使用 CC115L + MCU?

    如果是后一种情况、则要使用哪个 MCU 仅取决于其应用需求(我不知道有关这些需求的任何信息)。 对于 CC115L、MCU 的唯一要求是它可以通过 SPI 进行通信。 这可以通过 MCU 上的专用 SPI 接口实现、也可以实现位拆裂 SPI。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、客户的产品使用的是 cc115l + msp430fr2310。 客户希望找到 SoC (片上系统)来替代 cc115l + msp430fr2310。 TI 是否推荐 SOC (片上系统)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多种 SoC 可供选择。

    CC1110、CC1310和 CC1312都是低于1GHz 的 SoC (CC1110基本上是 CC1101 + 8051,而 CC1310和 CC1312则是 ARMRegistered
    射频内核中的 CortexRegistered-M0, 以及分别作为主 CPU 的 ArmRegisteredCortexRegistered-M3和 ArmRegisteredCortexRegistered-M4F)。

    Siri