This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:940至960MHz 工作频率

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120EM-868-915-RD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1039575/cc1120-940-to-960-mhz-operation

器件型号:CC1120

尊敬的低于1GHz 团队:

客户正在设计两块板。  一个将仅为 Rx、另一个将仅为 Tx。  频率范围为940至960MHz。  

我希望 CC1120EM-868-915-RD 是 Rx 的良好起点。

在仅 Rx 板上、您能否就如何修改射频路径上的组件以在此频率范围内获得最佳性能提供任何指导?  PA 和 TRX_SW 引脚上是否有无源器件可留在电路板上、因为它仅支持 Rx?  

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从915MHz 到960MHz 不会出现太大的性能下降、因此我将使用基础设计作为起点。 我将测量915MHz 下的输出功率和灵敏度、并将其与960MHz 进行比较。 RX 通常具有很宽的频带、因此我只期望 在 Tx 侧出现0.5 - 1.0dB 的轻微降级。

    对于纯 Rx 设计、可对 Tx 和 Rx 路径进行分频 、并可按如下黄色所示对 Rx 路径进行配置:

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还提供 了 www.ti.com/.../CC1120EM-955-RD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你们两人!

    Darren