请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1120 尊敬的低于1GHz 团队:
客户正在设计两块板。 一个将仅为 Rx、另一个将仅为 Tx。 频率范围为940至960MHz。
我希望 CC1120EM-868-915-RD 是 Rx 的良好起点。
在仅 Rx 板上、您能否就如何修改射频路径上的组件以在此频率范围内获得最佳性能提供任何指导? PA 和 TRX_SW 引脚上是否有无源器件可留在电路板上、因为它仅支持 Rx?
谢谢、
Darren