This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:不同对讲机的 LQI 差别很大

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1039194/cc1101-lqi-differs-significantly-between-different-radios

器件型号:CC1101

尊敬的团队:

我们的客户注意到、当将不同的对讲机与 CC1101配合使用时-即硅棉签或 ST 芯片时、它们会得到不同的、有时是坏的 LQI 值。

如何准确计算 LQI 以及哪些射频参数会影响 LQI? 我的意思是-如果我们有两个不同的无线电供应商、应将哪些参数设置为完全相同、以获得最佳 LQI 价值? 也许该参数上有一些内部应用手册?

谢谢!

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 CC1101数据表中:

    "LQI 估算了通过将理想星座和接收信号之间的误差幅度累积到同步字之后的64个符号上、可以轻松解调接收到的信号。 LQI 最好用作链路质量的相对测量(低值表示链路比高值更好)、因为该值取决于调制格式。"

    如果它们通过 CC1101接收到信号、则如果传入信号相等、LQI 应接近于相等、这意味着 TX 和 RX 端的调制格式、偏差和符号速率均设置为相同。  

    [引用 userid="465672" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1039194/cc1101-lqi-differs-significantly-between-different-radios、即 Silabs 或 ST 芯片、它们会得到不同的、有时是不良的 LQI 值。

    该测试是如何完成的? 如果他们在与其他对讲机相同的位置使用 CC1101作为 TX、是否会获得低 LQI 值?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我在数据表中看到了这一点、但我们是否有一个公式来确定这一点? 它是来自 RSSI 还是一个更复杂的公式?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是和否 作为数据表状态中的文本、 这是与星座图中理想点之间的距离、这意味着在芯片的调制解调器部分、这是计算得出的、但这基本上只是一个数字、这就是为什么我们说这应该用于相对测量的原因。 当我查看了 LQI 时、当输入信号高于灵敏度限值~3dB 时、它通常接近零值。  

    您是否详细了解了如何对其进行测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我会告知客户。 我问过具体的实施细节、但客户表示他们非常想知道 LQI 背后的理论。 我将向您提供客户的反馈