This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:从断电模式唤醒后的寄存器保持

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1038724/cc1200-register-retention-after-wake-up-from-power-down-mode

器件型号:CC1200

您好!  

我对寄存器保留有一些问题。

我阅读了手册中的以下句子。

寄存器空间中的所有寄存器(地址0x00 - 0x2E)都具有保留功能。 在扩展寄存器空间中、状态寄存器、FIFO 指针和 AES 工作区不具有保留功能。

如何知道从断电模式唤醒后没有保留的寄存器的值?

进入断电状态时、寄存器值是否复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不带保留功能的寄存器将在从断电状态唤醒后设置为默认值。  

    Simon