This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:辐射发射问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1038074/cc1200-radiated-emissions-problem

器件型号:CC1200

大家好、

在辐射发射测试期间、927 i、e 2781 MHz 的三次谐波在其中一个天线极化(水平)期间超出 FCC 标准的限值线。

以供参考

您是否会进行 PL. 建议一些选项来减少这种情况。  

在传导模式测试期间、这些值处于限值范围内(图随附)

我使用近子天线(S1551AH-915S)进行辐射。

1) 1)您是否建议在芯片输出(LFCG-1325 +)中放置 LPF?

2)或任何类型的屏蔽?