This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:使用 SPI 更改模式。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1037356/cc1200-changing-mode-using-spi

器件型号:CC1200

您好!  

C1200是否可以使用 SPI 进入睡眠模式?

此外、CC1200能否使用 SPI 从睡眠模式唤醒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对两者都是。  

    发出 SPWD 选通信号会将 CC1200置为睡眠状态、并将 CSn 线拉为低电平会使芯片退出睡眠状态。有关详细信息、请参阅 CC1200用户指南(www.ti.com/.../swru346b.pdf)。