This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:谐波

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1037011/cc1200-harmonics

器件型号:CC1200

大家好、

需要支持才能在 FCC 频带(903MHz、916MHz 和927MHz)下降低二次和三次谐波。

它是否可以通过寄存器进行控制或保持1.5GHz LPF 将是更好的选择...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们未使用参考原理图设计中提供的推荐匹配 n/w。

    我们已使用0欧姆电阻器绕过输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    意味着您刚刚将天线连接到天线、但没有任何匹配/滤波?  

    这是15.247/15.249、目标输出功率吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其15.249、903,916和927 MHz 频带。

    是的、我们直接连接天线、而不进行任何匹配/滤波。

    我们通过传导发射测试满足合规性要求、但未通过903MHz 和927MHz 的三次谐波辐射发射测试、则超出了限制线。 您的参考图

    我们的目标是10dBm o/p 功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FCC 15.249的最大输出功率为-1.2dBm?  

    CC1200从未被设计或测试过、只有一个天线被连接至 PA 输出。 我建议在 PA 输出中加入一些匹配/滤波功能。 这是一个仅 TX 应用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有它的 Tx 和 Rx 应用。

    我在天线之前保留了1.5GHz LPF 滤波器,这是否有助于减少辐射?

    FCC 传导限值为40dBm。

    我们已将芯片配置为10dBm O/p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉30dBm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    30dBm 是 FCC 15.247。 FCC 15.249的最大功率为-1.2dBm  

    如果您需要符合数据表的性能、则应遵循参考设计。  

    如何将 LNA 引脚连接到天线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅遵循确切的参考原理图、但删除了建议的匹配 N/W。

    因为这会导致更多损耗。

    因此、我们通过0欧姆短接绕过该引脚、以连接 U.FL 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您的第一篇帖子中、我感觉 PA 引脚直接连接到天线。 此外、在本参考设计中、我通常提到 T 型滤波器的输出直接连接到 SMA、请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/tidr180。 原理图片段很有用、因为我更确定您如何使用芯片。

    -原理图中标记为 RF 的引脚:如果我理解正确的话、这会直接连接到 SMA?

    -您能否提供您看到的基波传导的输出功率、2. 谐波和3. 谐波?   

    -您使用哪种类型的天线?  

    -用于3. 谐波、这里的实际限值将取决于系统的占空比、如果您具有低占空比、则可以放宽限值、请参阅 FCC 15.35c。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在数据包传输模式下使用40%的占空比、

    我们在连接的天线下方使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我没有弄错、40%的值应提供8dB 的校正因数。 我还没有计算出这是否足够通过。 您所使用的实验似乎没有考虑到这一因素、在我们开始研究其他选项之前、请先咨询第一个。