This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:用于监控超低功耗运算放大器的 SCE (项目)

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1035439/cc1312r-sce-to-monitor-an-ultra-low-power-op-amp-project

器件型号:CC1312R

TI 朋友和家人、

我们的客户希望使用我们的 CC1312R 传感器控制器引擎通过 SCE 监控超低功耗运算放大器。   

这似乎很重要、他们知道、例如在传感器控制器中使用 COMPB 是相当简单的、但是、我不相信我们在 ADC 驱动程序或传感器控制器本身之外有任何现成的使用 COMPB 的示例。  当然、有许多方法可以实现类似的功能。

到那时、最好的示例/SC Studio 项目是什么?  提前感谢。

Ty、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    即使使用 compa、电表示例也可能是一个良好的起点。  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何 API 从 CM4侧覆盖 COMPB。 在传感器控制器方面、COMPB 的帮助包含如何使用此外设的代码片段。

    e2e.ti.com/.../COMPB_5F00_demo.scp

    另请参见随附的、其中显示了当输入信号达到阈值时如何使用 COMPB 在 SCS 中触发 ADC 读取。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西蒙和特,非常有义务!  我会将这方面的内容都发布在这里、但现在可能可以将其称为已解决并将其关闭。

    此致、

    Chris