This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R 节点和分路站接收器类别

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1034691/cc1312r-cc1312r-node-and-basse-station-receiver-categories

器件型号:CC1312R

您能否帮助告知节点和基站的正确类别?

  1. RX 阻塞:能否为节点和基站声明接收器类别。 定义如下:
  2. 接收人类别:
  3. 表1列出了接收器类别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果接收器为 CAT 1、则 CAT 1.5等取决于选择性和阻断性能。 这些参数在很大程度上取决于所使用的物理层(数据速率、偏差等)、因为对窄带 PHY 而言、分块更好。 ETSI 文档中规定了各种类别的限制、您可以将这些限制与您所使用的 phy/datarate 的数据表中规定的数字进行比较。  

    [引用 userid="5300" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1034691/cc1312r-cc1312r-node-and-basse-station-receiver-categories "]节点和基站[/quot]

    请注意、上面的报价没有上下文、因为您没有说明在 CC1312R 上运行的软件/设置。