您好!
您能告诉我们使用 SmartRF Studio 设置 CC1312R 远距离模式的方法吗?
(779-930 MHz 频段的设置)
以下文档显示"SmartRF Studio 支持三种不同的 CC13xx 远距离模式";但是、我们只能找到2种模式(2.5kbps 和5kbps)。
我们需要评估用于 SmartRF Studio 的625bps 模式和设置以进行评估。
您是否支持 CC1312R 上的远距离模式1?
此致、
Nomo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能告诉我们使用 SmartRF Studio 设置 CC1312R 远距离模式的方法吗?
(779-930 MHz 频段的设置)
以下文档显示"SmartRF Studio 支持三种不同的 CC13xx 远距离模式";但是、我们只能找到2种模式(2.5kbps 和5kbps)。
我们需要评估用于 SmartRF Studio 的625bps 模式和设置以进行评估。
您是否支持 CC1312R 上的远距离模式1?
此致、
Nomo
对于此芯片,如果不使用某些额外设置,频率漂移容差为2*偏差。 对于远距离模式、此限制也是如此。
可以通过使用位重复或 FB2NCO 来提高频率容差、这两种情况均在 https://www.ti.com/lit/pdf/swra682中介绍
但听起来好像您在谈论 TX 中的漂移。 1kHz 漂移为1.2ppm @868MHz、TCXO 的规格是什么? 您能否提供 TCXO 数据表的链接以及频率漂移为1kHz 时的温度范围?