This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:如何微调相邻通道功率

Guru**** 2814265 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1032958/cc1120-how-to-fine-tune-adjacent-channel-power

器件型号:CC1120

大家好、  

我的客户正在使用 CC1120测量 相邻信道功率。

测试完成后、他们发现  TI CC1120 EVM 的相邻通道功率约为-36dBm

2-GFSK 2.4kbps、12.5kHz 通道1.2kHz 偏差 )。

它们还尝试 将偏差设为1.0KHz、但 ACP 刚刚变为 -37dBm。

但 CC1120数据表显示 ACP 可以是-61dBc。

(www.ti.com/.../cc1120.pdf)

请帮助提供有关微调 CC1120的 ACP 的意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否与我们分享您的 SmartRF 配置?

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用2-GFSK、频谱看起来更像是2-FSK?