This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:检测到同步字位

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1159453/cc1101-sync-word-bits-detected

器件型号:CC1101

你(们)好

我看到 CC1101的数据表中只有2字节同步字。  如何为 CC1101设置检测到的30/32同步字位?

谢谢

吴德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    如果您查看 CC1101数据表、在 MDMCFG2部分(第77页)中、您可以看到、您可以设置 SYNC_MODE[2:0]位来重复16位同步字、从而使其成为32位同步字。

    您也可以在 SmartRF Studio 中对其进行测试:

    此致、

    Arthur