This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1150:此部件是否准备就绪/红色(无线电设备指令)

Guru**** 2579215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1159681/cc1150-is-this-part-ready-for-use-red-radio-equiptment-directive-ready

器件型号:CC1150

对于我们的设计中要考虑的此器件、最好通过红色认证、并提供文档来证明这一点。  CC1150是否已通过 RED 认证并准备就绪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件通常未通过红色认证、您只能在使用红色认证器件的情况下生产产品。 这样做的原因是、您可以轻松地使用设置和外部组件、从而使设计无法通过红色认证。