This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何将 OAD 示例移植到我的应用项目?

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/981085/cc1312r-how-to-porting-oad-example-to-my-application-project

器件型号:CC1312R

您好!

我现在可以在 TI 示例上生成 OAD 映像.bin 文件。  

通过 OAD 映像工具成功生成 rfWsnNodeIntFlashOadClientUApp 和 rfWsnNodeIntFlashOadClientPApp 上的.bin 文件。

如何将其移植到我自己的应用程序项目以生成 OAD 映像 .bin 文件?  

似乎需要涉及一些头文件、是否需要更改项目配置?

内部闪存、在 BIM 中添加 UART 以主动 采集 OAD 映像 A 或 B、在 BIM 完成后跳转到更高版本的映像。

放弃引导加载程序后门模式、因为外部没有主机 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将指派某人回答您的问题。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    您的应用程序与 WSN 节点有何不同?

    1. 您仍需要使用 BIM 项目
    2. 您需要在应用程序映像上运行 OAD 映像工具
    3. 您将需要在应用程序中实施 OAD 部件-用于接收和存储 OAD 块的代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marie,

    只需参考 OAD 示例即可生成 OAD 格式的映像文件(.bin 由我的应用程序代码生成)。

    我不会 使用现有的 OAD 协议来升级新固件,而是通过 UART + BIM 模式进行更新。 在 BIM 项目中添加 UART 代码以主动 获取 OAD 映像(.bin)并将其编程到分配的地址、然后使用现有 BIM 项目在跳转至新的应用程序代码之前检查映像头。

    例如、如果从一个简单的空示例开始。 如何将其配置为 可以通过 OAD 映像工具生成所需的 OAD 映像(.bin 文件)? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、  

    如果您需要在应用中使用 OAD、我建议您使用 OAD 示例而不是空示例开始开发。 据我所知、我们没有关于如何将 OAD 添加到空示例的指南、因此您必须检查文档并找到一种方法来执行此操作。  

    谢谢、  
    ELIN