This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:使用 TI 15.4堆栈将 CC1352R 传感器 OAD 从 SDK4.3更改为 SDK4.4

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, MSP430FR5994, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/981865/cc1352r-cc1352r-sensor-oad-from-sdk4-3-to-sdk4-4-using-ti-15-4-stack

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5994SysConfig

大家好、

我使用 C1352R 作为传感器。 为此、我使用以下项目 sensor_OAD_Offchip_secure 和 cc13x2r1lp_bim_offchip 应用。

我有另一个主机 IC MSP430FR5994、它将使用串行引导加载程序刷写 CC1352R。 我的引导引脚是 DIO_14。 在 SysConfig 中、我启用了引导加载程序引脚、但在 bim_offchip 应用中、

我无法更改引导引脚、因为它是虚拟文件。  

现在、我需要在 bim_offchip 应用中更改引导加载程序引脚如何执行这些操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将指派某人来查看他的请求。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haricharan、

    我对问题是什么有点困惑、您是否在尝试更改应用程序或 bim 项目中的引导引脚? 您能否详细说明问题并展示您在 SysConfig 中看到的内容?  

    谢谢、  
    ELIN