This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:IIP3值

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/981777/cc1312r-iip3-value

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC1125

请告诉我、在哪里可以找到 CC1312R 的 IIP3值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    为什么需要 CC1312R 的 IIP3值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户要求输入 IIP3值。

    我相信他们正在比较 CC1125数据表中的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大增益(10MHz 偏移)下的 IIP3 (带外)为-20dBm

    最小增益(10MHz 偏移)下的 IIP3 (带外)为-7dBm

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、当您以14dBm 的功率运行时、您是否说三阶产品高于基波?

    ETA:

    哎呀、我没有看到这是一个 RX 规格、而不是 TX 规格、所以没关系...