您好!
我有带 CC1312R 的定制板。 我参考了 SimpleLink CC13x2 26x2 SDK [4.40.4.04] rfPacketTx 示例、定制板不会从射频发送任何数据、但使用相同的代码 LAUNCHXL-CC1312R1评估板发送数据。 什么可能导致这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有带 CC1312R 的定制板。 我参考了 SimpleLink CC13x2 26x2 SDK [4.40.4.04] rfPacketTx 示例、定制板不会从射频发送任何数据、但使用相同的代码 LAUNCHXL-CC1312R1评估板发送数据。 什么可能导致这种情况?
48MHz 晶体可以、连接良好。 我的板上没有32k xtal 外部、但有48MHz xtal。 对 xtals 使用以下设置。 你对我还有其他建议吗?
#define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 0x2 #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_CAP_MOD 0x1 #define SET_CCFG_MODE_CONF_XOSC_FREQ 0x2.
有一个任务会使 LED 闪烁。 我看到它在2秒内更改了评估、任务部分没有任何变化。 我只将 SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 从 0x2更改为0x3。 是否要在视频中或其他视频中看到它?
uint8_t led_State = 1; void BlinkTaskFunction (UArg0、UArgarg1) { while (1) { 睡眠(1); LED_STATE =~LED_STATE; HWREGB (GPIO_base + GPIO_DOUT3_0 + 16)= LED_STATE; } }