This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:使用 WB 调制通过 FCC 第15.247部分的数字调制

Guru**** 2562670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/981592/cc1352r-using-wb-modulation-to-pass-fcc-part-15-247-digital-modulation

器件型号:CC1352R

 我们已从 LRM 调制转向 WB 调制以通过 FCC、您能否验证这是否符合 FCC 占用带宽要求且大于500kHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、信号不是宽带、您的6dB 带宽看起来是 440kHz。  

    校正、这是从标记2到标记1的频率增量。

    6dB 带宽为440 + 100kHz = 540kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RGW:

    需要同时添加 Δ 2和 Δ 3、我得到540KHz、您同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、同意标记3为+440kHz、标记2为-100kHz;然后6dB 带宽为540kHz。