This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] mioty 常见问题解答

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MIOTY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/981821/faq-mioty-frequently-asked-questions

主题中讨论的其他器件:MIOTYCC1260

问:什么是 mioty?

答:一种低功耗广域网、可为全球低于1GHz 通信提供完整的远距离和低功耗解决方案。

问:mioty 技术与其他 LPWAN 技术相比如何?

答:mioty 传输数据的方式是独特的。 mioty 不是将电报(数据包)作为一个数据包发送、而是将电报(数据包)拆分为在时域和频域中分布的多个子电报。 与其他 LPWAN 技术相比、这使得 mioty 具有更高的可扩展性和稳健性。

问:mioty 的覆盖范围是多少?

答:城市环境为5公里,农村环境为15公里。

问:支持双向通信的时间表是什么?

答:Stackforce 提供的 mioty 堆栈已经支持双向通信以及来自不同网关提供商的网关。

问:在哪里可以找到有关 mioty 的 PHY 和安全功能的信息?

答:mioty 基于 ETSI TS103358标准中的电报分离超窄带(TS-UNB)系列。 如果您对协议的技术细节感兴趣、请参阅规范的第6章。

问:mioty 支持哪些频段?

答:如规范中所述、TS-UNB 系列支持868MHz 和915MHz 频率。

问:mioty 的许可费是如何运作的?

答:使用 mioty 需要支付 IP 许可证成本、这是每个设备的一次性成本、由 Sisvel 处理。 有关 更多详细信息、请参阅他们的网站。

问:您能否分享有关 mioty 低成本网关的一些技术细节?

答:以下是 Fraunhofer 的 mioty HAT 参考设计的规格:

MIOTY 配置文件

EU0、EU1、EU2、US0

频段

868MHz、915MHz

灵敏度(EU1)

<-135dBm

阻塞动态范围(EU1)

> 60dB (100kHz)、> 90dB (LTE20)

无削波动态范围(EU1)

>91 dB

TX 功率

14 dBm

连接器

Raspberry PI GPIO

功能基站的组件

Raspberry PI 4、CC1260、小型 FPGA、外部 LNA、电源、 和天线

问:高性能网关与低成本网关之间有何主要差异? 可扩展性是否有差异?

答:主要区别在于动态范围和线性度。 这将影响接收在存在其他更强的需要和/或不需要的信号时处理弱信号的能力。 这可能会影响可扩展性、但从信号处理方面来看、可扩展性应该没有区别。 低成本网关主要用于评估、室内部署或农村地区、而高性能网关应用于室外城市解决方案。

问:目前市场上有哪些网关、它们的成本是多少?

答:目前市场上有来自 Diehl、BehrTech 和 Weptech 的三个 mioty 网关。  请访问 mioty 商店 查看他们的产品和报价、或直接联系制造商。  

问:如何开始?

答:通过4个简单的步骤 (TI 的 mioty 产品文件夹)

  1. 购买 mioty 协议软件 硬件捆绑 包(MIOTY-HW-BDL)
  2. 下载适用于868MHz 频段的 mioty 演示软件
  3. (可选)如果没有 MIOTY 网关, 请从 mioty 商店购买 mioty 网关
  4. 下载 miotyRegistered演示软件快速入门指南