您好!
我的一位客户拥有一条旧的 UHF FSK 遥测产品线、该产品线基于 ATA8403发送器 IC、通过外部 XTAL 牵引实现 FSK、以及一个 ATA5761接收器、这两种接收器都很快就会过时。 有人问我是否可以设计新的 TX/RX 系统、我正在考虑 CC1101。
问题是、该器件是否适合构建仍与旧系统兼容的系统。 我基本上是一名硬件设计师,对这些较新的器件或实际的传输方案没有真正的经验,我无法根据数据表判断是否会出现问题-- 这就是为什么我希望专家们在花大量时间实际构建和编程之前提出意见。
在基于旧 ATA8403的 TX 中、微控制器只需打开和关闭并联电容器即可移动晶体频率。 主载波频率为869.2MHz、在主载波之上具有~25kHz 的调制深度。 每个数据帧包含一个24位预突发(全1)、一个分离器位(0)、后跟24或32个数据位以及实际信息、比特率为1kHz。
这是 CC1101可以做的吗? 还是对实际数据流有某些限制? CC1101数据表提到具有64字节 FIFO 的突发模式、这意味着所描述的总共49或56位的数据格式应该没有问题? 如果是、该24位预突发会发生什么情况? 我假设它用于使 RX 端锁定到信号上、但这意味着前几位可能会丢失。
任何想法都值得赞赏--还有任何链接可以在硬件和软件级别获得有关传输格式的更基本信息,因为我对这一特定电子领域的经验很少(我甚至还不知道上面的特定类型 FSK 是什么,如果有的话)。 我还不确定我是否应该从事这项工作、或者是否找到具有更多经验的人。
感谢您的任何见解、
Richard