This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何从 syscfg 迁移到 unsyscfg 项目?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/981116/cc1312r-how-to-migrate-from-syscfg-to-unsyscfg-project

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我有一个具有 CC1312R 的定制板、我想在 Resource Explorer 中包含的 pinstandby 工程中禁用 syscfg。 任何其他项目都可以。 我看到下面有一个如何执行该操作的指南。  

software-dl.ti.com/.../sysconfig-disable.html

我必须访问.cproject 文件、找不到它在项目位置的位置。 你可以展示一下吗?  下图属于 rfTX 项目。 我也看不到.cproject 文件。  

我使用的是 CCS 10.2.0.00009、SimpleLink CC13x2 26x2 SDK (4.40.04.04)、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照此处找到的步骤从项目中禁用 SysConfig:

    BR

    Siri