请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
您好!
我有一个具有 CC1312R 的定制板、我想在 Resource Explorer 中包含的 pinstandby 工程中禁用 syscfg。 任何其他项目都可以。 我看到下面有一个如何执行该操作的指南。
software-dl.ti.com/.../sysconfig-disable.html
我必须访问.cproject 文件、找不到它在项目位置的位置。 你可以展示一下吗? 下图属于 rfTX 项目。 我也看不到.cproject 文件。
我使用的是 CCS 10.2.0.00009、SimpleLink CC13x2 26x2 SDK (4.40.04.04)、