This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:在450-470MHz 频段中运行 CC1352P

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/980825/cc1352p-operating-cc1352p-in-the-450-470mhz-band

器件型号:CC1352P

CC1352P 能否在450-470MHz 频段内使用?  如果是,如何使用 Smart RF Studio 测试此频带中的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352P 涵盖的频带在数据表的"8.9射频频带"中列出。  

    下载最新的 SmartRF Studio 并在"431 -527 MHz 频带的设置"下进行检查、然后使用其中一个进行测试。