This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:自动校准完成后的频率偏移补偿行为

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/979853/cc113l-about-the-frequency-offset-compensation-behavior-after-the-auto-calibration-done

器件型号:CC113L

你(们)好。

我对自动校准完成后的频率偏移补偿行为有疑问。

根据 CC113L 数据表、当 FOCCFG.FOC_BC_CS_GATE = 1被置位且接收器处于无信号状态(CS 信号为低电平)时、频率偏移补偿器将冻结、并且所获得的偏移信息将被保持。

在这种情况下、如果状态更改操作低于校准值、则校准完成后、(1)中的偏移信息是否会被转至(4)或重置为中心频率?

(1) CS 信号为低电平时的 RX 状态-->(2) IDLE 状态-->(3)校准-->(4) CS 信号为低电平时的 RX 状态

如果它被重置为中心频率、是否有任何方法将偏移信息接管至(4)?

此致、

SINAN

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新启动 RX 将重置所有循环。  

    这可能会有所帮助(来自数据表):

    ' FREQEST 状态寄存器中提供了估算的频率偏移值。 这可用于永久频率偏移补偿。 通过将 FREQEST 中的值写入 FSCTRL0.FREQOFF、将根据估算的频率偏移自动调整频率合成器。 有关此永久频率补偿算法的更多详细信息、请参阅 DN015 SWRA159。"

    不确定这是不是真正的实际问题。 如果部件处于连续 RX 模式、由于噪声、估算值可能会滑动到一侧。 但是、当您在空气中获得所需的信号时、估算值应开始滑回正确的频率。 您是否对此进行了一些测试以了解实际影响?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢你的帮助。

    请参阅随附的文件。 当 FOCCFG.FOC_BS_CS_GATE = 0被置位时、数据错误出现在接收数据包的开始位置。 另一方面、当 FOCCFG.FOC_BS_CS_GATE = 1被置位时、即使在 CS 信号为高电平之前执行了状态变化 RX -> IDLE -> RX、也不会发生数据错误。 在旧 RX 状态下获得的频率偏移信息将被转至新的 RX 状态。 目前、执行状态更改似乎没有问题。

    e2e.ti.com/.../CC113L-RX-output.pdf

    此致、

    SINAN