你(们)好
你好
我的客户需要一些帮助:
我想将 CC1312R 用作陆地移动无线电设计的核心-需要能够将音频样本发送到射频内核以进行 FM 调制、并接收到 FM 解调音频样本返回-音频最好采用.711a/u 压扩(8位/8kHz)。 这将需要为射频模块提供新的"协议"补丁、因为它是闭源。 独立的功率放大级、使用其中一个无线电控制 GPIO 引脚启用功率放大器、使用5个其他引脚作为并行总线来设置 TX 功率级别。 程序内核应具有足够的计算能力来处理 CTCSS 和 CTCSS 生成以及与音频数据混合、如果射频内核在4级数字状态下计算高斯函数、则具有足够的计算能力来调制模拟音频。 显示屏和用户控制 IO 的额外功能对于轻 CPLD 中的状态机而言、具有足够低的速率。 这应该是可能的、我想先实现。 CC1312R 非常有趣、因为它涵盖了我要瞄准的两个频带(MURS/GMR)。
此致
Aosker