This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC115L:OOK 调制

Guru**** 2531080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC115L, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/980133/cc115l-ook-modulation

器件型号:CC115L
主题中讨论的其他器件: CC1120

我尝试使用 OOK 调制运行 CC115L、但我无法让监听器看到任何数据。 频谱分析仪显示了这些位、它们看起来与来自 CC1120的同一消息数据包不同。 我已经使用 SmartRF Studio 中的所有设置来设置器件。 你有什么建议吗?

我已为您添加了 Studio 设置 reviewe2e.ti.com/.../CC115L-915-DCS.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 CC1120和 CC115L 的逻辑"1"和逻辑"0"的定义。 它们可能具有相反的定义、即逻辑"1"是否是空气中的能量。  

    使用 SmartRF Studio 并将0xAAAA 设置为同步字、然后查看接收到的内容是否与预期的内容相反。