This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRTRXEBK:MSP430F5438A 代码开发、不含 TRx 板

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/980147/smartrftrxebk-msp430f5438a-code-development-without-trx-boards

器件型号:SMARTRXEBK
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438AMSP-FET

由于专门针对 MSP430F5438A 的开发/评估板已停产、我被定向到 SmartRF TrxEB rev 1.7板和 SmartRF Studio 7作为 MSP430F5438A 微控制器的代码开发平台。

我有两个问题:

1) 1)在哪里可以找到专门详细说明如何使用 SmartRF Studio 7对 SmartRF TrxEB 上的 MSP430进行编程的文档、以便我可以练习 GPIO、然后获取我编写的代码并进行保存、以便对非板载 MSP430进行编程?  (我有 MSP-FET 来执行此操作。)

2) 2) SmartRF Studio 7是否会在 RF1和 RF2插槽中不带收发器板的情况下连接(并指示其已连接)到 SmartRF TrxEB?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartRF Studio 绕过 MSP 并直接与连接到 EM 连接器的电路板通信。  

    但是、您可以使用使用 IAR/CCS 的 MSP-FET 对 TRXEB 上的 MSP 进行编程和调试。