This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:AFC 行为

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/979087/cc113l-afc-behavior

器件型号:CC113L

您好!

我的 CC113L 寄存器设置如下所示。

  0x0D、// IOCFG2            GDO2输出引脚配置

  0x0E、// IOCFG1            GDO1输出引脚配置

  0x2E、// IOCFG0            GDO0输出引脚配置

  0x47、// FIFOTHR          RX FIFO 阈值

  0x32、// PKTCTRL0          数据包自动化控制

  0x06、// FSCTRL1          频率合成器控制

  0x0C、// FREQ2            频率控制字、高字节

  0x10、// FREQ1            频率控制字、中间字节

  0x00、// FREQ0            频率控制字、低字节

  0xA8、// MDMCFG4          调制解调器配置

  0x83、// MDMCFG3          调制解调器配置

  0x00、// MDMCFG2          调制解调器配置

  0x41、// DEVIATN          调制解调器偏差设置

  0x3C、// MCSM1           主无线电控制状态机配置

  0x18、// MCSM0            主无线电控制状态机配置

  0x2E、// FOCCFG            频率偏移补偿配置

  0x43、// AGCCTRL2          AGC 控制

  0xFB、// reserved_0x20    使用 SmartRF Studio 中的设置

  0xE9、// FSCAL3            频率合成器校准

  0x2A、// FSCAL2            频率合成器校准

  0x00、// FSCAL1            频率合成器校准

  0x1f、// FSCAL0            频率合成器校准

  0x81、// TEST2            各种测试设置

  0x35、// TEST1            各种测试设置

如果使用该寄存器设置、CC113L 是否按以下方式工作?

当 FOCCFG.FOC_BS_CS_GATE = 1被置位时、

- CS 信号期间的频率误差检测器和误差补偿工作为高电平。

-在 CS 信号为低电平时,错误检测器不工作。 在此期间、使用在 CS 信号变为低电平之前获得的补偿频率。

2.当 MDMCFG2.SYNC_MODE=0 (无前导码/SYNC)被置位时、在 CS 信号为高电平时、FOCCFG.FOC_PRE_K 的 AFC 环路增益将被应用。

3.当 MDMCFG2.SYNC_MODE=4 (无前导码/SYNC、载波检测高于阈值)被设定时、在 CS 信号为高电平期间将应用 FOCCFG.FOC_POST_K 的 AFC 环路增益。

此致、

SINAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来是正确的。

    问题的背景是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。

    我正在考虑将 CC113L 用于在电源期间永久处于 RX 模式的远程控制设备的接收器。

    使用的数据包格式是非标准的1字节前导码、无同步字和 UART 格式。

    CC113L 配置为2-FSK 接收器。 解调数据输出被分配给具有异步串行模式的 GDOx。

    在一天内接收信号的周期很短、其中大多数都不是信号(随机噪声)。

    在这种情况下、我想设置 FOCCFG.FOC_BC_CS_GATE = 1可以提供更可靠的接收。 我问我对参数使用的理解是否正确。

    此致、

    SINAN