This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:射频合规性预测试

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/979414/cc1352r-rf-compliance-pre-testing

器件型号:CC1352R

TI 是否像其他制造商一样提供任何合规性预测试? 我对2.4GHz 接口和低于1GHz 接口的预合规性测试感兴趣。

如果提供、如何申请测试?

谢谢、

布莱登爱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们为大型直接支持客户提供服务、但我们没有为所有客户提供服务的带宽。