This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:使用 TI 15.4堆栈将 CC1352R 传感器 OAD 从 SDK4.3更改为 SDK4.4

Guru**** 2814635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/977728/cc1352r-cc1352r-sensor-oad-from-sdk4-3-to-sdk4-4-using-ti-15-4-stack

器件型号:CC1352R

大家好、

我使用的是 SDK4_30_00_54。 我想使用 TI 15.4堆栈将传感器应用从 SDK 4_3应用升级到 SDK 4_4应用。  我尝试从 SDK 4.3到 SDK 4.4进行 OAD 操作。 但它不起作用。  

是否可以将传感器从 SDK4.3应用升级到 SDK 4.4应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经指派了一些人来为您研究这个问题。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haricharan、  

    YS、应该可以升级到另一个版本。 您能否详细说明您测试过哪些不起作用? 例如、如果您使用的是 turbo OAD 等、则使用哪个 PHY  

    谢谢、  
    ELIN