This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:收集器项目4.40.04.04编译器错误

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/977712/launchxl-cc1312r1-collector-project-4-40-04-04-compiler-error

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
config"仅清理构建的配置版本针对 project collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs



/src/makefile.libs 编译器**"C:\\ti\\ccs1020\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 clean -O del "syscfs\ti_154ti_config.h""syscfg_rg_uncs_config.h"syscfg_r\ccs_r\ccs_rulation_s\ccs.tracknation_s\ccs.config.syfg_syscfg_\ccs_utils.pris\ccs_syfg\ccs_syscfg_\ccs_\ccs.cs_\ccs.cs_\ccs_port_\ccs.prisprisprisnation_s\config_syscfg_syscfg_syscfg\ccs.cs.prisprisprisprispris\ccs_config.cs_config.cs_syfg_syscfg_syscfg_syscfg\ccs.cs.cs.cs.cs.cs.cs
software_stack\ti15_4stack\nv\nvocmp.obj
del /F "syscfg\ti_devices_config.d""syscfg\ti_radio_config.d""syscfg\ti_drivers_config.d""application\collector\collector\ccsf.d""mac_stack\ticle\cl15_software\tif\tif\mac_stack\tif\tif\tif\tif_stack\cmc\tif\mac_file.d\tif\tif\tif\mac_software\tif_stack\tif\tif\tif\tif\tif_stack_filter\t\t\t\tif\tif\tif\mac_filtermc\t\t\t\tif\t\t\tif\t\t\tif_stack_stack_filtermc\t\t\tif\t\t\t\t\tif\t\t\tif\
/S/Q

无法找到 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\ti_devices_config.obj
无法找到 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\ti_collector\CC131020_workspace\CC13xL_collector\CC131020_workspace\CC13x1_workspace.ob\tos\CC13xL_collector\CC13x1_workspace.ob\tos\CC13x1_workspace.\CC13xL_collector\CC13xL_collector\tos\CC13xL_workspace.ob\tos\tos\CC13x1_workspace.\CC13xL_collector\tos\CC13x1_workspace.\CC13xL_collector\tos\CC13x1_workspace.\CC13x1_rtos\tos\CC13x_workspace.\CC13x_workspace.\CC13x_










查找 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\application\main.d
找不到 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\tos\texc\tos\texcAP_mc\tos_mccs_mccs\tos\texccs_cr1020_board\tos\tos\tor_build\tex\tos\texccs_\ccs_\ccs_\cmccs_stack\tex\tex\tin\tex\texccs_ccs_\ccs\texccs\texccs\texccs_r1020_or\tin\tin\tin\tin\texccs\tex\tin\tin\texccs_\ccs_\ccs_stack\tex\tex\tex\tex\t













/ti/ccs1020/xdctools_3_62_00_08_core/xs xdcpath="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source;C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/kernel/tirtos/packages;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.arm.elf.m4F -p ti.platforms.simplelink:CC1312R1F3 -r release -c "C:/ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.2.LTS - compileOptions "-mv7M4 -code_state=16 -float_support\ fpv4SPD16 -r release -c "CCXL_collector/rtrabitos_cc1020_workspace/rtrade_ccs_br_trab/tos_ccs_tran_ctran_ctran_ctran_ctran_tran_ctran_tran_tran\-ctran_ctran_ctran_tran_tran\r:-tran_ccs_tran_tran_tran_tran_ctran_ctran_ctran_ctran_tranues=-tran_ctran_ctran_ctran_tranue_tran_tranue_tranue_tranue_tranue_tranues//ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/common/stack/tirtos/inc /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/common/stack/src /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/common/inc /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/common/util /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/common/osal_port /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/common/boards /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/common /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/apps include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/common/heapmgr -"--include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/services/saddr --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/hal/platform --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/services/sdata --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/hal/crypto /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/fh /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/rom /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/tracer /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/inc /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/common/cui --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/high_level /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/inc/cc13xx /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/apps/collector /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/hal/rf --include_path=/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/inc --include_path:c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/ti154stack/low_level/cc13xx --include_path =/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2 --include_include:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/common/nv /ti/ccs1020/ccs/tools/compiler/ti-cgt-arm_20.2.2.LTS/include /ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/source/ti/posix/ccs C99 --plain_char=unsigned --diag_warning=225 --diag_warning=255 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --embedded_constants=on --unaligned_access=on --enum_type=packed --wchar_t=16 --common=on e-app_appdrules

/Users/ARDAOT:/ti/ccs1020/xdctools_3_62_00_08_core/packages/xdc/services/io/release/path2dos.exe inc/makedrules:ines=12:inatedrules~:ines:inc/inese-ines100201:100201:rules:t:ina.ina.ina.ina.c.ina.c
/ti/ccs1020/xdctools_3_62_00_08_core/packages/xdc/bld/xdc_rules.mak~/Users/ARDAOT 未找到指定的编译配置文件''。 停下。
JS:"c:/ti/ccs1020/xdctools_3_62_00_08_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmake[1]:***[build-1372227265-InProC]错误1
生成文件:"../collector.syscfg"
调用:SysConfig
"C:/ti/ccs1020/ccs/utils/sysconfig_1.7.0/sysconfig_cli.bat -s "C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04/.metadata/product.json "-o "syscfg"--compiler CCS "../collector.syscfg"
运行脚本...
正在验证...
INFO:/ti/ti154stack/ti154stack maxDevices:所选值要求在 collector.opts
中更新 MAX_DEVICE_TABLE 项生成代码...
'/ti/drivers/RF '->'/ti/drivers '
'/ti/display '->'/ti/drivers '
'/third_party/spifs'->/ti/drivers
写入 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\syscfg\ti_154stack_config.h..
写入 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\syscfg\ti_154stack_feature.h..
写入 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\syscfg\ti_devices_config.c.
正在写入 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\syscfg\ti_radio_config.c.
正在写入 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\syscfg\ti_radio_config.h..
写入 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\syscfg\ti_drivers_config.c.
写入 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\syscfg\ti_drivers_config.h..
正在写入 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\syscfg\ti_utils_build_linker.cmd.genlibs...
正在写入 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\syscfg\syscfg_c.rov.xs...
正在写入 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\syscfg\ti_utils_runtime.gv...
写入 E:\CC1020_workspace\collector_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs\Release\syscfg\ti_utils_runtime_Makefile....
构建完成:"../collector.syscfg"

gmake:***没有使目标'build-1372227265'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为'configPkg/linker.cmd'所需的目标'build-1372227265',
gmake
:***没有规则,'configPkg/编译器需要的规则'configPkg.configPkg.config27265'。
configPkg/compiler.opt 需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'
的规则。'configPkg/compiler.op'需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为目标'configPkg/opt.opt.opt'所需
的规则,而构建目标'configPkg-1372227265'configPkg.opt.opt.opt.opt.opt.prues'为'configPkg-configPkg-configPkg'
configPkg/compiler.opt 需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'
的规则。'configPkg/compiler.op'需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为目标'configPkg/opt.opt.opt'所需
的规则,而构建目标'configPkg-1372227265'configPkg.opt.opt.opt.opt.opt.prues'为'configPkg-configPkg-configPkg'
configPkg/compiler.opt 需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'
的规则。'configPkg/compiler.op'需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为目标'configPkg/opt.opt.opt'所需
的规则,而构建目标'configPkg-1372227265'configPkg.opt.opt.opt.opt.opt.prues'为'configPkg-configPkg-configPkg'
configPkg/compiler.opt 需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'
的规则。'configPkg/compiler.op'需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为目标'configPkg/opt.opt.opt'所需
的规则,而构建目标'configPkg-1372227265'configPkg.opt.opt.opt.opt.opt.prues'为'configPkg-configPkg-configPkg'
configPkg/compiler.opt 需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'
的规则。'configPkg/compiler.op'需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为目标'configPkg/opt.opt.opt'所需
的规则,而构建目标'configPkg-1372227265'configPkg.opt.opt.opt.opt.opt.prues'为'configPkg-configPkg-configPkg'
configPkg/compiler.opt 需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'
的规则。'configPkg/compiler.op'需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为目标'configPkg/opt.opt.opt'所需
的规则,而构建目标'configPkg-1372227265'configPkg.opt.opt.opt.opt.opt.prues'为'configPkg-configPkg-configPkg'
configPkg/compiler.opt 需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'
的规则。'configPkg/compiler.op'需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为目标'configPkg/opt.opt.opt'所需
的规则,而构建目标'configPkg-1372227265'configPkg.opt.opt.opt.opt.opt.prues'为'configPkg-configPkg-configPkg'
configPkg/compiler.opt 需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'
的规则。'configPkg/compiler.op'需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为目标'configPkg/opt.opt.opt'所需
的规则,而构建目标'configPkg-1372227265'configPkg.opt.opt.opt.opt.opt.prues'为'configPkg-configPkg-configPkg'
configPkg/compiler.opt 需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'
的规则。'configPkg/compiler.op'需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为目标'configPkg/opt.opt.opt'所需
的规则,而构建目标'configPkg-1372227265'configPkg.opt.opt.opt.opt.opt.prues'为'configPkg-configPkg-configPkg'
configPkg/compiler.opt 需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'
的规则。'configPkg/compiler.op'需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为目标'configPkg/opt.opt.opt'所需
的规则,而构建目标'configPkg-1372227265'configPkg.opt.opt.opt.opt.opt.prues'为'configPkg-configPkg-configPkg'
configPkg/compiler.opt 需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'
的规则。'configPkg/compiler.op'需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为目标'configPkg/opt.opt.opt'所需
的规则,而构建目标'configPkg-1372227265'configPkg.opt.opt.opt.opt.opt.prues'为'configPkg-configPkg-configPkg'
configPkg/compiler.opt 需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'
的规则。'configPkg/compiler.op'需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为目标'configPkg/opt.opt.opt'所需
的规则,而构建目标'configPkg-1372227265'configPkg.opt.opt.opt.opt.opt.prues'为'configPkg-configPkg-configPkg'
configPkg/compiler.opt 需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'
的规则。'configPkg/compiler.op'需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为目标'configPkg/opt.opt.opt'所需
的规则,而构建目标'configPkg-1372227265'configPkg.opt.opt.opt.opt.opt.prues'为'configPkg-configPkg-configPkg'
configPkg/compiler.opt 需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'
的规则。'configPkg/compiler.op'需要将目标'build-1372227265'变为目标'build-1372227265'的规则。
gmake:***没有规则使目标'build-1372227265'成为目标'configPkg/opt.opt.opt'所需
的规则,而构建目标'configPkg-1372227265'configPkg.opt.opt.opt.opt.opt.prues'为'configPkg-configPkg-configPkg'

目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

我由于某种原因收到此错误。 请帮帮我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否使用了正确的 CCS 版本? 从发行说明中:

    "SimpleLink CC13x2/CC26x2 SDK 4.40.04.04是使用以下集成开发环境(IDE)和组件在 Windows 主机平台上构建和测试的。 使用以下未列出的 IDE 或工具链版本可能会导致与此 SDK 版本的兼容性问题。
    有关每个组件支持的代码生成工具,请参阅文档概述中的各个组件发行说明。”

    我使用 TI Code Composer Studio CCS-10.2.0测试了 CC1312的收集器示例、一切都按预期工作。

    BR

    Siri