This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:测量误码率

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/977856/cc1312r-measure-bit-error-rate

器件型号:CC1312R

您好!

我的客户对 CC1312R 的误码率有疑问。

/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/rf-core/signal-routing.html
SimpleLinkTmCC13x2/CC26x2 SDK 专有射频用户指南
:将射频内核信号路由到物理引脚
在使用 MCE_GPO1之前读取

他们认为可以使用此函数来测量误码率。
是否可以使用 CC1312R 进行测量? 如果无法实现、是否有另一种方法来测量误码率?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但不是 引脚上的信号将等效于透明模式。 在该模式下、接收到的信号未以与使用无线电接收数据包相同的方式进行后处理、因此性能将有所不同。  

    根据 SDK 中的示例使用 PER 测试来测量性能。