请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好!
我的客户对 CC1312R 的误码率有疑问。
/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/rf-core/signal-routing.html
SimpleLinkCC13x2/CC26x2 SDK 专有射频用户指南
:将射频内核信号路由到物理引脚
在使用 MCE_GPO1之前读取
他们认为可以使用此函数来测量误码率。
是否可以使用 CC1312R 进行测量? 如果无法实现、是否有另一种方法来测量误码率?
此致、
请