请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC113L 主题中讨论的其他器件: CC1101
您好!
我有疑问、CC113L 中是否还包含可选的无线电控制功能。
根据 CC1101或 CC11x1-Q1数据表、有关此功能的说明位于第34或28页。 但是、CC113L 数据表中没有说明。 这是否意味着 CC113L 中不包含该功能? 如果是、我认为这不再意味着在 CC113L 数据表第37页所述的手动复位序列的初始步骤中"设置 SCLK = 1和 SI = 0"。
此致、
SINAN