This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:断电

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/977325/cc1190-power-down

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件: CC1200

您好!

我使用868MHz 的 cc1190 + cc1200。

对于相同的 PCB、我想以大约+3dBm 的电平执行920MHz。 我只是更改 BOM。

如果 CC1190处于断电状态、我能否获得 CC1200输出的 Tx 电平?

谢谢。