This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-CC1190EM869RD:不同的 CC1101 EM REF 设计是否可以与 BOOST-CCEMADAPTER 搭配使用?

Guru**** 681490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/977010/cc1101-cc1190em869rd-can-the-different-cc1101-em-ref-design-be-used-with-boost-ccemadapter

器件型号:CC1101-CC1190EM869RD
主题中讨论的其他器件:CC1101

团队、

假设您将制造自己的模块(CC11xx EM 基于以下 TI 参考设计):
这些 CC1101EM 能否直接连接 到 https://www.ti.com/tool/BOOST-CCEMADAPTER

www.ti.com/.../CC1101EM433_REFDES

www.ti.com/.../CC1101EM868-915_REFDES

www.ti.com/.../CC1101-CC1190EM869RD

www.ti.com/.../CC1101-CC1190EM915RD
 
www.ti.com/.../CC1101-RF3858-RD

www.ti.com/.../CC1101-JTIBALUN-RD


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1101系列的所有 EM 都具有相同的 EM 连接器封装、这意味着所有 EM 都可以与适配器板配合使用。

    适配器板是将信号从 EM 连接器路由到引脚接头的电路板。