This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:用于 SimpleLink 远距离无线电格式的 DSS 跳频通道数量

Guru**** 2608855 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1101, CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/976814/cc1352r-how-many-dss-hopping-channel-used-for-simplelink-long-range-radio-format

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1101CC2500

我需要知道 SimpleLink 远距离 DSSS 无线电格式使用了多少个跳频通道?  

 在 CC1352R 数据表第65页的"SimpleLink 长距离"列下的第6.3.1节;表6-1中、DSSS 功能具有"1:2、1:4和1:8" 的比率是什么意思?

以下是我们的代码中的无线电设置列表。

//参数摘要
// RX 地址0:0xAA
// RX 地址1:0xBB
// RX 地址模式:无地址检查
//频率:907.00000MHz
//数据格式:串行模式禁用
//偏差:5.000kHz
//数据包长度配置:变量
//最大包长度:255
//数据包长度:20
//数据包数据:255
//前导码计数:2个字节
//前导码模式:发送0作为第一个前导码位
// RX 滤波器带宽:34.1kHz
//符号速率:19.99969 kBaud
//同步字:0x00000000
//同步字长度:32位
// TX 功率:14dBm (需要在 ccfg.c 中定义 CCFG_FORCE_VDDR_HH = 1、请参阅 CC13xx/CC26xx 技术参考手册)
// Whitening:CC1101/CC2500兼容