This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:CC113L 手动上电序列

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC113L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/976529/cc113l-cc113l-manual-power-on-sequence

器件型号:CC113L

我对 CC113L 数据表第37页上的手动上电序列有疑问。

第一个操作被描述为"设置 SCLK = 1和 SI = 0"。

此时设置 SCLK = 0是否存在任何缺点?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在用户指南中、列出了几个用于在加电时重置器件的选项。 是否有任何原因需要执行手动初始复位、并且不相信前一章中所述的 POR?  

    我没有尝试过这个函数、但是自从它被写入 SCLK = 1后、我假定这是一个要求。 如果不是、行中只显示"SI = 0"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    加电时序是根据 SCLK 上的正边沿来表征的。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    自动 POR 的成功执行取决于第4.10节中的电源指示灯上升和关闭时间。 因此、我认为最好使用手动上电序列执行的手动复位来确保芯片复位。

    此致、

    SINAN