This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:晶体适用性:ABM11W-48.0000MHZ-8-B1U-T3

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/976389/cc1312r-crystal-suitability-abm11w-48-0000mhz-8-b1u-t3

器件型号:CC1312R

香榭丽舍

客户希望在基于 cc1312的新设计中使用上述晶体。 它似乎在数据表中提供的规格范围内、但他们希望看到第二对眼睛、也许我们知道的一些设计证明成功使用了该器件。

任何见解都将不胜感激

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中看不到动态电感、老化规格为每年+/- 2ppm。 大多数晶振供应商指定10年、通常 这 被指定为-10年的-4/+2ppm_max。  

    您是否了解过 TXC 8Y48072015或 Ti-SAW TZ3780AAAO44?  

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:  

    ABM11W-48.0000MHZ-8-B1U-T3看起来不错、但想知道 Lm (动态电感)以确保它与我们期望的距离不远。

    建议 使用7pF 而不是8pF 版本、因此这将类似于 现有的晶体。

    此致、

      Richard