This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:CC1201接收问题

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/975408/cc1201-cc1201-receiving-problem

器件型号:CC1201

您好 TI 团队,

调试 CC1201时遇到问题:1. 发送5个数据包只能接收3个数据包2. 接收到的数据包的内容是错误的,如下所示

静态常量寄存器 Setting_t preferredSettings[]=

{CC120X_IOCFG2、0x06}、
{CC120X_SYNC3、0x6E}、
{CC120X_SYNC2、0x4E}、
{CC120X_SYNC1、0x90}、
{CC120X_SYNC0、0x4E}、
{CC120X_SYNC_CFG1、0xA5}、
{CC120X_SYNC_CFG0、0x02}、
{CC120X_EXTERING_M、0x47}、
{CC120X_MODCFG_DEV_E、0x0B}、
{CC120X_DCFILT_CFG、0x56}、
{CC120X_PREAMING_CFG0、0xBA}、
{CC120X_IQIC、0xC8}、
{CC120X_CHAN_BW、0x84}、
{CC120X_MDMCFG1、0x42}、
{CC120X_MDMCFG0、0x05}、
{CC120X_symbol_Rate2、0x94}、
{CC120X_symbol_rate1、0x7A}、
{CC120X_symbol_RATE0、0xE1}、
{CC120X_AGC_REF、0x27}、
{CC120X_AGC_CS_THR、0xF1}、
{CC120X_AGC_CFG1、0x11}、
{CC120X_AGC_CFG0、0x90}、
{CC120X_FIFO_CFG、0x00}、
{CC120X_FS_CFG、0x14}、
{CC120X_PKT_CFG2、0x24}、
{CC120X_PKT_CFG1、0x83}、
{CC120X_PKT_CFG0、0x00}、
{CC120X_PKT_LEN、0x1F}、
{CC120X_IF_Mix _CFG、0x18}、
{CC120X_TOC_CFG、0x03}、
{CC120X_MDMCFG2、0x02}、
{CC120X_FREQ2、0x56}、
{CC120X_FREQ1、0x99}、
{CC120X_FREQ0、0x98}、
{CC120X_IF_ADC1、0xEE}、
{CC120X_IF_ADC0、0x10}、
{CC120X_FS_DIG1、0x07}、
{CC120X_FS_DIG0、0xAA}、
{CC120X_FS_CAL1、0x40}、
{CC120X_FS_CAL0、0x0E}、
{CC120X_FS_DIVTWO、0x03}、
{CC120X_FS_DSM0、0x33}、
{CC120X_FS_DVC0、0x17}、
{CC120X_FS_PFD、0x00}、
{CC120X_FS_PRE、0x6E}、
{CC120X_FS_REG_DIV_CML、0x1C}、
{CC120X_FS_SPARE、0xAC}、
{CC120X_FS_VCO0、0xB5}、
{CC120X_IFAMP、0x05}、
{CC120X_XOSC5、0x0E}、
{CC120X_XOSC1、0x03}、
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用已知良好的硬件 CC1201EM 和已知良好的软件 SmartRF 设置进行测试、以查看您是否有类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们使用 cc1201取代现有产品的类似芯片;

    2.我们的应用场景要求使用433M 的传输频率。 我们从 TI 官方网站下载了"SmartRF Studio 7"、但无法获得有效的参数配置;

    我们可以在示波器上检测稳定的发送器信号、还可以从接收器的串行端口获取常规输出(凌乱)数据。 因此、我们认为当前硬件没有问题、并怀疑参数表配置有问题;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SmartRF Studio 生成基本寄存器设置:

    1.从下拉菜单中选择433MHz PHY

    2.寄存器导出按钮可用于导入寄存器设置。

    3.为了进行调试,如果在1之后没有改进的话。 和2. RX 滤波器带宽也可以从默认设置中增加、以查看这是否有助于改善接收到的数据包数量。